结果:找到"STC 单片机 IAP15W4K58S4",相关内容1000条
- STC单片机不同批次有差异
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: STC单片机 发帖人:凌寒水123 发帖时间:2023-06-05 09:53:00
- ST单片机缺货涨价都疯了吧,渠道优势有用。。。
- 近一个多月以来,受国外疫情影响,最新消息法国、德国更是进行了极端的防护机制,已经“封国”了,晶圆供货紧张、人工不足。。显然,新一轮的缺货随之而来,并且根据目前看来,短期内还不能缓的过来。。作为老牌竞争对手,TI虽然也受影响,但相对的影响没那么大,TI的综合性价比凸显上来了,给大家介绍一下MSP430系列单片机是德州仪器1996年开始推向市场的一种16位超低功耗的混合信号处理器,给人们留下的最大的亮点是低功耗而且速度快,汇编语言用起来很灵活,寻址方式很多,指令很少,容易上手。主要是由于其针对实际应用需求,把许多模拟电路、数字电路和微处理器集成在一个芯片上,以提供“单片”解决方案。其迅速发展和应...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ST单片机 TI单片机 发帖人:dnsj052 发帖时间:2020-10-30 11:12:00
- 更换基础库STC单片机
- 是否可以把基础库中STC15F2K60S2-28I-LQFP44G更换为STC15W4K56S4,两种芯片引脚及功能一样,但是后一种支持3.3V~5V宽电压,前一种工作电压5V。并且后一种是前一种功能升级版。
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 更换基础库STC单片机 发帖人:huizhi 发帖时间:2019-05-18 19:08:00
- 如何学嵌入式
- 要学习嵌入式,先学习51为基础,是个不错的选择,51单片机是一个经典的单片机,适合初学者学习,而它也不会很落后,目前市场上仍然占很大份额。学会了51,再学其他单片机就容易多了!找一块开发板,在百度上随便搜一下:51单片机开发板。价格100多一点,如果你还希望学习完51,继续学习其他单片机,可以买那种可换芯片的开发板。找一台电脑,按买的开发板自带教程,建立好开发环境。按教程,编译,下载LED点亮程序,触发学习的激情和兴趣。找一本书,图书馆大把,随便找一本都可以,厚的讲得详细点,薄的就没这么详细,看个人情况。如果不喜欢看书,就到网上找视频,买开发板时,也可以找商家要。5、边看书,边做实验,把开发...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 单片机 发帖人:初恋是电子 发帖时间:2019-01-01 19:26:00
- 如何学习51
- 这个挺不错的,基本上我就是按着这个学习的,推荐给大家刚接触单片机的时候可能可以从郭天祥的“十天学会单片机”开始,边看视频教程,边自己编程试试,卖一套他配套的开发板(市面上的单片机开发板包罗万象,大同小异),虽然他的板子我个人觉得比较贵,但学习的话最好还是一整套都用他的东西吧。一定要试着自己编写,而不是光看视频就觉得自己是会了,不去动手写程序。当然,学单片机的前提是你得有一定的C语言基础了,如果用汇编也是可以的,不过个人建议还是用C比较容易上手。基本的教程和程序都走通了之后,可以自己写一些简单的小程序,实现一些可视化的效果。比如让流水灯有不同的变化趋势等等。基本上,走通了程序,就算入门了吧。个...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 单片机 发帖人:初恋是电子 发帖时间:2019-01-01 19:20:00
- 单片机中断控制系统
- 1引言单片机是把整个计算机和部分功能部件都集成到一块芯片上的计算机,它体积小、性能稳定、价格便宜,被广泛使用于多种现场控制领域。根据冯·诺伊曼关于计算机的组成的理论,在这块芯片上应包含计算器、控制器、存储器和输入输出设备这些计算机的基本结构组件。此外,8051系列单片机芯片上还集成了中断控制器、定时器/计数器以及串行通信接口这些功能部件。所以,现在它不再被称为SCM(SingleChipMicro-computer,单片机),而被称为MCU(Micro-ControllerUnit,微控制器)。在这些功能部件中,中断控制系统是非常重要的一个组成部分,它提高了CPU的工作效率,实现了对整个系统...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 单片机 发帖人:火火火火 发帖时间:2018-12-29 16:32:00
- 基于STC89C52单片机的智能家居的设计
- 【摘要】本系统采用STC89C52单片机作为主控核心,搭配三杯风风速传感器、红外对管、PM2.5传感器、温湿度传感器等模块,设计了一款智能家居系统。通过温湿度传感器对室内环境的舒适度(包括温度和湿度)进行实时监测,与人为预先设定好的阈值进行比较,动态地调节加湿器的开关及空调的温度。同时,通过三杯风风速传感器定时捕获室外风速的信息,若风速超过一定阈值,系统驱动电机,关闭窗户,从而避免外界尘土或者刮风下雨等恶劣气候影响室内环境。此外,为了更好的适应抵抗力较差的老人和婴儿,本系统添加了对室内空气的监测。通过PM2.5传感器定时检查室内空气的质量,并根据PM2.5浓度的高低,自动化地驱动空气净化器的...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 单片机 发帖人:火火火火 发帖时间:2018-12-29 16:25:00
- 基于51单片机的智能水温控制系统的设计
- 摘要:习近平主席说过,2020年我们应全面进入小康社会,21世纪以来,我国的第三产业迅速发展。但随着社会的进步和科技的发展,人民对物质和精神文明的需求不断增加,尤其是生活水平和生活质量的要求越来越高,甚至直接影响着社会工业生产的发展,而水温控制系统早已成为我们生活的不可或缺的一部分,水温控制技术产业在我们日常生活中应用的范围极广。水温控制系统以智能化数字管理为主,设计出的系统能够准确显示当前温度,能根据要求调整水温,设置高温预警线,具有高温报警,定时加热等基本功能。当智能水温控制系统采集到的水温度低于标准值时,自动控制加热源对水进行加热,反之当采集到的水温高于标准值或等于标准值时,结束加热。...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 单片机 发帖人:火火火火 发帖时间:2018-12-29 16:20:00
- STC89C51单片机在智能路灯控制系统中的应用
- 路灯作为道路交通中非常重要的一个照明设施,在人们的日常生活中起着必不可少的作用。在对路灯照明的时候,一方面要尽可能的节约电能,但是也要保证其合理的照明来确保行人的安全行走。目前大多数智能路灯的控制方式为人工控制和光控制两种。随着智能化照明设施的不断发展,大部分的地方都会采用光控制的方式。但是光控制和人工控制都有它独特的优点和缺点。人工控制的特1STC89C51单片机在智能路灯控制系统硬件设计中的应用基于单片机的智能路灯控制系统主要由控制、时钟、显示系统、检测和报警器组成,这个系统主要是以STC89C51为主要的控制器,利用一些光敏电阻实现对于环境光照的调节。具体的结构如图1所示。1.1时钟模...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 单片机 发帖人:火火火火 发帖时间:2018-12-29 16:17:00
- STC51单片机IAP15W4K58S4最小系统板-教程资料-技小新
- 原理图:IAP15W4K58S4最小系统板《原理图》.pdf产品手册:IAP15W4K58S4最小系统板-产品手册.pdf学习手册:IAP15W4K58S4最小系统板《学习手册》.pdf程序下载:IAP15W4K58S4最小系统板-程序烧写方法.pdf商城购买链接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_145050.html
- 所属专栏: 模块答疑 标签: STC 单片机 IAP15W4K58S4 发帖人:o技小新o 发帖时间:2017-11-01 09:58:00
返回